This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:连接充电器时出现电池自放电问题

Guru**** 2516320 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016624/bq40z60-battery-self-discharge-issue-when-charger-is-connected

器件型号:BQ40Z60

尊敬的 TI 团队:

我们将使用 BQ40Z60和2节串联的 Panasonic NCR18650B 电池。

电池充满电后、RSOC 达到100%。 如果我将充电器保持连接几天、我会注意到 RSOC 可能会降至95%左右。 电池电压也降至4.1V。 我想这是因为电池自放电。

是否有可保持电压保持不变的设置、以使 RSOC 保持100%?  

非常感谢。

此致、

是的