This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24070EVM:为深度放电的电池充电

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24070EVM, BQ24070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016897/bq24070evm-charging-deeply-discharged-battery

器件型号:BQ24070EVM
主题中讨论的其他器件: BQ24070

在下面介绍的两种情况下、我一直遇到 BQ24070EVM 不提供输出电压的问题。 在这两种情况下、输入电压均设置为5.25V/2A、充电使能引脚处于高电平、MODE 引脚处于高电平、ISET2引脚设置为0.5 (高电平)、TS 电阻(TP2)设置为52.5kΩ Ω、DPPM 电阻(TP1)设置为33.8kΩ Ω。

  1. 第一种情况 首先是 电池电量耗尽(例如、0V 时的电池电压)连接到 BAT 引脚、并在输出端插入16Ω Ω 负载。 施加5.25V 的充电输入、输出电压浮动在0.25V 左右或更低。 等待大约30分钟后、输出电压保持低电平。 充电输入上没有电流消耗。
  2. 第二种情况从在输出端插入16Ω Ω 负载时完全断开电池开始。 施加5.25V 的充电输入、输出电压表现出与第一种情况中所述相同的行为。 充电输入上没有电流消耗。

BQ24070的数据表指出、它应该能够在上述两种情况下正常工作。 BQ24070EVM 似乎正在进入短路模式、从未脱离过。

如果我移除负载、这两种情况都可以解决。 如果我移除负载、在两种情况下输出均驱动至4.4V、在第一种情况下、电池开始以预充电电流充电。 之后、我可以连接负载、并根据需要工作。 我目前无法从外部移除设计输出上的负载。 是否有任何方法可以在不 断开负载与输出的连接的情况下解决此问题? 如果是短路问题、我可以禁用或延迟芯片上的短路功能吗?

我在论坛上看到了与这一问题有关的其他几个支持问题,但这两个问题都没有解决。

该充电器正是我的设计所需的。 我需要一个充电器、它可以为电池充电高达1.5A、同时提供高达500mA 的负载。 我还需要充电器具有动态电源路径管理功能、以便客户插入无法为电池提供1.5A 电荷的输入时、它仍然可以工作。 BQ24070上的 DPPM 完全符合我在测试中所需的工作方式。 如果在上面列出的两种情况下 BQ24070无法正常工作、我将需要为充电器/系统电源找到另一个选项。 如果这个充电器无法正常工作、是否还有其他充电器能够为我工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    是的、这看起来是启动时发生的短路检测。 根据您所说的内容、它看起来像是一个短路、禁用了输入 FET。 您可以尝试使用开关从输入端临时拉出电压、如8.3.5短路恢复中所述。 这只是为了退出在您打开器件时发生的短路。 您可能需要尝试几个不同的上拉电阻器连接到输入端、以确保输出高于短路阈值(1V 良好)。

    目标是将输出电压拉至足够高的水平、以便再次启用输入 FET。 输出上拉后、器件应开始输出4.4V 电压、然后您可以关闭上拉电阻器。  

    此致、

    Anthony Pham