This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940EVM 电池平衡

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016727/bq76940evm-cell-balancing

器件型号:BQ76940EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76940

我注意到、在电池平衡测试期间、PFET 的电池平衡信号会波动。

我是否可以知道这是正常的? 在平衡期间、是否有任何方法可以让电池平衡信号始终保持开启状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、  

    在电池平衡期间、VCn 和 VCn-1引脚会拉在一起以提供较小的平衡电流、并在使用时触发外部晶体管。  该下拉电阻经过占空比调节以实现平衡和测量、应用手册 https://www.ti.com/lit/pdf/slua775的图5中显示了一个示例 、如果您有兴趣、该示例中包含一些时序说明。  占空比内置于器件的硬件中、不能在平衡期间持续保持。  没有一个文档描述了建议的平衡算法、该算法由设计人员自行选择。 不过、请注意、由于主机与 BQ76940时序异步、因此各电池组之间的内部通信 而必须针对平衡进行调整的组的固定时间线、在一段时间内(可能是几秒)开启平衡将更有效、而不是尝试使用 主机快速进行占空比平衡。  如果主机在不到250ms 的时间内进行平衡、则可能不会观察到平衡、具体取决于与内部调度程序的对齐情况。