This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:使用外部 MOSFET 实现多个相邻电池平衡

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016913/bq79616-q1-multiple-adjacent-cell-balancing-with-external-mosfets

器件型号:BQ79616-Q1

您好!

查看以下我想要平衡两个相邻通道的图像和成像、似乎如果我尝试平衡、则上部通道无法打开外部 MOSFET、因此平衡阶段无法在上部通道中启动。 这是由于电流路径不会在中间 Rbias 电阻器上产生压降、因此不会打开上部 MOSFET。 在其他方面、整个"蓝色"电流在以下路径中流动:

如果我尝试平衡多  个相邻信道、假设会变得更加复杂。

  1. 我的假设是否正确?  
  2. 哪种方法是平衡相邻电池的最佳方法? 我必须在交替模式下使用它们?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢卡

    外部平衡电路使能取决于您选择的组件/FET。 在内部、FET 只能支持启用两个相邻的通道、一次最多只能启用8个通道。 否则、您只需交替所有8个偶数或奇数、我建议将其作为更简单的方法、因为无论采用哪种方法、它都会产生相同的平衡时间。 启用这些功能将仅用作外部 FET 导通的开关。

    此致、

    泰勒