This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27611:封装信息

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27611
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1014992/ucc27611-package-info

器件型号:UCC27611

大家好、

我的客户希望检查 PCB 布局的封装信息、但数据表中没有该信息。 请就此提供帮助。 谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设、

    感谢您的支持!

    ----

    我们正在与文档团队合作、以将其重新添加到文档中。  应在下周之前解决该问题。  您是否有更严格的时间表?

    谢谢、

    Aaron Grgurich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、  

    谢谢。 客户希望早点去。 越早越好。  

    BTW、我认为它是 RTMed 设备。 那么、应该有这样的 PCB 布局信息、对吧? 也许您可以通过电子邮件发送给我。 谢谢。  

    BRS

    假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、好的、

    我们的办公室今天在美国7月4日假期关闭。 亚伦明天将回到办公室。  

    此致、

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、  

    明白了。 期待着答复。 我们只需要信息即可进行 PCB 布局、单独的文件即可。 无需将其从我的侧添加到数据表中。  

    谢谢。  

    BRS

    假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设、

    您所需的文件应位于 UCC27611产品页面上:

    找到所需的封装和文件格式后、您下载的文件中应提供有关如何继续的说明。  这些指示可能是完成该过程的网站快捷方式。

    例如、如果您需要有关 Altium 的说明、这些说明将提供一个链接:  https://app.ultralibrarian.com/content/help/?altium_designer.htm

    ----

    请告诉我这是否有效/这是您所寻找的。  如果是、请按绿色按钮、否则请随时跟进!

    谢谢、

    Aaron Grgurich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、  

    感谢您的回复。 与客户进行检查时、由于其内部流程、他们仍然需要 SON6上的尺寸(如下所示)。 请就此提供帮助吗? 谢谢。  

    BRS

    假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设、

    明白。  我 至少需要一天时间才能获得它。  我会尽快获取、但可能需要几天时间。

    谢谢、

    Aaron Grgurich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设、

    这是 WSON (DRV)封装的 PDF。  这应该是需要的(如果不需要、请告诉我)。

    e2e.ti.com/.../WSON_5F00_DRV_5F00_Package.pdf

    同时、我们仍将努力修复数据表、但可能需要几天的时间。

    ----

    如果这可以解决您的问题、请按绿色按钮;否则、请随时跟进!

    谢谢!

    Aaron Grgurich