This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:多温度传感器设计

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016381/bq40z80-multiple-temperature-sensor-design

器件型号:BQ40Z80

我需要使用5个 TS 引脚:4个用于感应电池温度、1个用于感应 MOSFET 温度。 从 bq40z80 DS 来看、它似乎只能支持多达4个 TS 引脚。

TI 是否有针对 bq40z80的5或6 TS 设计的任何推荐设计? 谢谢。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    遗憾的是、我不相信 BQ40z80支持5个 TS 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢阿尔伯特的答复。  

    我知道、bq40z50-R4支持 单 个 TMP468 多通道远程温度传感器、TI 是否计划使用 bq40z80来支持多通道 TS? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前没有支持这一功能的计划,但我们正在考虑这一要求。 您是否想向我发送一条私人消息、告知需要此功能的客户的姓名?