This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:PMBus 连接和采用多相配置的 NVM 编程

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016790/tps546d24a-pmbus-connection-and-nvm-programming-in-multi-phase-configuration

器件型号:TPS546D24A

您好 TI!

 有关采用多相配置的 TPS546D24A 的几个问题:

a)数据表第7.3.20节(反向通道通信)提到:"在运行期间、主器件接收和响应所有 PMBus 通信、而从器件接收和响应所有 PMBus 通信
无需连接到 PMBus。"

因此(在 BCx_*引脚互连的情况下)根据数据表、只有主器件必须将其 PMBus 连接暴露给外部世界。 但是、在 SLUUC47 (堆叠 TPS546D24A 两相评估模块)中、两个器  件都通过 R23_P1 / R25_P1和 R23_P2 / R25_P2跳线电阻连接到 PMBus。 没有提到 R23_P2 / R25_P2可能未填充。

1.仅将 PMBus 连接到主器件并使从相位的 PMBus 引脚悬空是否安全?

2. 这样做是否有缺点?

此外、将 PMBus 连接到多相堆栈中的所有器件是否存在任何缺点(如 SLUUC47中 所示)?

b)数据表 7.5.2引脚搭接表明 、最好对器件的 NVM 进行编程并覆盖引脚搭接设置。

如何对从器件的所有设置进行编程、以确保它们在编程后依赖 NVM 而不是引脚搭接? 是否需要直接将 PMBus 连接到从器件?

5.是否可以将  主器件和从器件(从器件上的 GOSNS/SLAVE 除外)的所有引脚搭接上的所有电阻器都丢弃(保持默认 AGND 短路或悬空)、并完全依赖 NVM 编程(包括 从器件上的所有必需设置)来节省布板空间和简化布线?

6.在没有任何外部电阻器的情况下将 GOSNS/SLAVE 直接连接到 BP1V5是否安全?  SLUUC47使用10k 电阻器、我也想将其压降。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要回答您的问题:

    1.是的、仅使用主(主)器件上的 PMBus 接口是安全的、并使其他器件保持悬空。 主器件将通过 SYN/VSHARE /ISAHRE 接口与其余器件进行连接。

    2.仅使用主器件进行 PMBus 通信没有缺点。

    是的、连接所有器件会增加复杂性、并可能增加通信总线上发生地址冲突/ NACK 的可能性。

    对于从器件、请使用适当的引脚搭接电阻器对 MSEL2引脚进行编程、以确保在过流警告/保护和器件配置方面正常运行。

    5.除了 MSEL2外,从器件上的引脚搭接引脚可保持悬空。 必须正确配置 MSEL2。

    6.我认为,由于部件的内部电阻,将 GOSNS/SLAVE 直接连接到次级器件上的 BP1V5应该是安全的。

    此致、

    Alec Biesterfeld