This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM21305:补偿组件选择

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: LM21305, TPS54620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016483/lm21305-compensation-components-selection

器件型号:LM21305
主题中讨论的其他器件: TPS54620

尊敬的团队:

这是一个一般性问题。 我在自学时使用了 LM21305。

我的问题是、

  假设此 IC 或任何开关连接到负载、在负载中、让我们假设 X I/ps 在开关、并且每个 I/p 消耗 Y 量的电流。

  在这种情况下、如何设计开关转换器的补偿网络、以使转换器不会变得不稳定。

我在谷歌搜索要了解的材料。我没有找到任何解释上述情况的东西。

如果您不介意、请回答此问题。

(此问题是在采访中向我提出的)

此致

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    基本上、您可以使用数据表公式估算最大平均输出电流和设计补偿组件。 很多公式将取决于控制架构–这里的 LM21305是峰值电流模式控制器件。


    在大多数应用中、LM21305中使用的峰值电流模式控制架构只需两个外部组件即可实现稳定的设计。 外部补偿允许用户设置交叉频率和相位裕度、从而优化器件的瞬态性能。 对于50%以上的占空比、所有峰值电流模式控制型降压转换器都需要额外增加一个斜坡、以避免次谐波振荡。 这种线性斜坡通常称为斜坡补偿。 LM21305中的斜率补偿量会根据开关频率自动变化:开关频率越高、斜率补偿越大。 这种自适应振幅斜率补偿特性有助于在功率密度更高至关重要的高开关频率应用中使用较小的电感器。

    • 有关占空比计算、请参阅数据表上的第9.2.2.2节"计算占空比"。
    • 当占空比超过50%时、请查看数据表上的第9.2.2.9节"占空比超过50%时的负载电流降额"。 这将为您提供用于估算占空比大于50%时的最大输出电流的公式。
    • 请查看9.2.2.10外部组件的控制环路补偿部分、以实现稳定的设计。

     

    最棒的

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    非常感谢。

    在补偿组件的公式中、没有输出电流分量。

    我想知道如何处理这种情况。

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    数据表中简化了补偿方程、补偿的零点可以放置在主极点、该主极点是 IOUT 的函数。  我 建议 您查看 WEBENCH 以获得更好的补偿设计。

    来自 RC 和 CC1的第一个零点通常放置在功率级的第一个主极点、即下面的 FP。 您可以看到、fp 是 ROUT 的函数、因此是 IOUT。 在 LM21305 DS 中、设计人员仅选择使用 FC/3 (1/3交叉频率)–请参阅 eqn 24。 但其他设计人员选择将其置于主极点-另 一个示例是查看 TPS54620第19页 www.ti.com/.../tps54620.pdf。 这两种方法都不同。 在任何情况下、使用 WEBENCH 都有助于找到合适的补偿设计。

    最棒的

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    谢谢您。我知道 fc 和 Fsw 是如何相关的。这里为什么 fc 被视为 Fsw 的1/6。

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    fc =环路增益在零交叉的交叉频率

    fsw =开关频率

    FC-=FSW/6甚至 FSW/10是补偿设计的典型经验法则。

    查看图30 LM21305的环路增益、FC 表示我们达到单位增益的频率。 因此、如果我们将 fc 频率设置为等于或低于 Fsw 的1/6、那么我们将更快地达到单位增益、这将保证系统更稳定。

    在这种情况下、它们将其设置为开关频率的1/6、但可能会更低。

    最棒的

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jose,

    谢谢你。

    此致

    哈里