This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL1431-EP:TL1431-EP 的边界稳定性

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TL1431-EP, TL431, TL1431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015713/tl1431-ep-boundary-stability-for-tl1431-ep

器件型号:TL1431-EP
主题中讨论的其他器件: TL431TL1431

我有一 个低电流电压基准应用、其中 A 至 K 电流小于7mA。 它不会看到任何添加的电路电容;>=至0.01uF。   

I 系列2 TL1431-EP 短接参考至 K (测试电路 "A")、电流< 7mA。 我在 配置"C"中使用 TL1431-EP 有10V 基准。

 在这些应用条件下、TL1431-EP 是否会在低温(-55C)下振荡? 我已经在低温(-55C)下让较旧的部件 TL431发生振荡、因此我的问题就是这样。

 左侧的 TL1431-EP 稳定性边界没有为 测试电路分配电压 、如右侧的 TL1431数据表中所示。

 这是 TL1431-EP 技术的改进吗 ?在该技术中、边界稳定性不再是电压、配置和电流的函数、还是有人忘记了将电压包含在 TL1431数据表中?

请提供建议。

谢谢、

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TL1431数据表的日期为2016年10月、而 TL1431-EP 的日期为2015年1月。 需要检查您的查找是否与修订历史记录相关。 将很快检查并报告

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="487037" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015713/tl1431-ep-boundary-stability-for-tl1431-ep ]A 至 K 电流小于7mA[/quot]

    我假设您是 K 到 A

    [引用 userid="487037" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015713/tl1431-ep-boundary-stability-for-tl1431-ep ]I 系列2 TL1431-EP 短路参考至 K (测试电路 "A")、电流< 7mA。 我在 配置"C"中使用 TL1431-EP 有10V 基准。[/quot]

    James、您能给我发送这个电路图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看我随此电子邮件附上的数据表中的图18和20。 图10 (电路 A)显示了2.5V 基准电压的基准电压引脚与阴极引脚短接。 根据数据表、添加另一个与第一个基准串联的2.5伏基准;现在、只要 A-K 电流< 7mA、您就有一个5 V 温度稳定基准。 除了 TL1431的寄生电容、没有额外的电容。 请注意、之前的数据表显示了作为电路 A-D 电压函数的边界稳定性 您需要查看您的数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    您是否指的是最高的 TL1431? 如果是、您为什么不使用电阻器反馈网络并添加大电容器以实现稳定性、有什么特殊原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以使用分压器来提供5V 基准电压。 我这么做是为了以 GND 为基准的10V 基准。 5V 基准以电流源电路中使用的正电源轨为基准。 在原型板上运行良好。  少了1个部分、这一点并不重要。 我无法承受电路中的大电容。 启动时间很短。 我在 TL1431上没有外部电容、这会使其在给定的电压范围内不稳定。 我想使用扩展温度器件,我想知道稳定性是否仍然是电压的函数;新数据表中没有给出扩展温度范围。 这就是我需要回答的问题。 此外、Ika 电流很低、因此可在所有电压范围内保持稳定。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    这是一个公平的问题。 您是否有我可以查看的图表/数据来评论这种情况下的不稳定性?

    最棒的

    Abhishek