This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62140A:关于 SW 引脚#39;s 绝对最大额定值

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016776/tps62140a-about-sw-pin-s-absolute-maximum-rating

器件型号:TPS62140A

大家好、

此器件 SW 引脚的绝对最大额定值为"-0.3V 至 Vin+0.3V"。

这是来自 ESD 保护二极管吗?

我们假设 Vout > Vin 的情况是 Vout 缓慢放电。

此致、

太泰塔玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama、

    有关详细说明、请参阅产品页面上的此应用手册: www.ti.com/.../slva494a.pdf

    当在没有输入电压的情况下向输出端施加电压时,施加的输出电压将通过高侧 MOSFET 的体二极管出现在输入端。

    最棒的

    何塞