This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27201:UCC27201 HB-HS 规格-排印错误还是真正的改进?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27201A, UCC27201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016743/ucc27201-ucc27201-hb-hs-spec---typo-or-real-improvement

器件型号:UCC27201

大家好、团队、

我有一个关于 UCC27201和 UCC27201A HB-HS 最大雨水的问题。

我从其他 e2e 线程检查、UCC27201和 UCC27201A 之间的唯一区别是 HS 规格从-5Vmin 更改为-18Vmin。

但还有一个差异、即 HB-HS 规格、从20Vmax 到120Vmax。  

您能否确认这只是一个拼写错误、还是 UCC27201A 具有完全不同 的内部驱动电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ella、

    感谢您关注 UCC27201和 A 版本。 您提到的第一个规格变化是-5V 至-18V 的 HS 规格最小值、这是 A 版本器件的改进。 您提到的另一个120V HB-HS 规格是错误的、与 UCC27201一样、该规格应为20V。

    请确认这是否能解决您的问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Richard 的确认。 由于这显然是一个拼写错误、您能否告诉我我们是否有数据表修订计划。 如果是、请让我也知道时间表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ella、

    我可以提交数据表文本错误更改的更改请求、但请确信 HB-HS 的规格应与 UCC27201相同。 数据表更新需要一些时间、我无法直接控制校正时间范围的实现。

    此致、