This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:BQ25703A

Guru**** 2553370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016597/bq25703a-bq25703a

器件型号:BQ25703A

大家好、我使用评估板的基线组装了两个 PCB、我遇到了以下问题:

充电器为电池提供的电流不超过1600mA、超过该值时、电感器开始像蜂鸣器一样发出声音、电流寄存器不稳定。 我的设计是此器件的评估板的副本。 请帮助您了解导致此问题的原因以及硬件解决此问题。 实际上、我组装了2个 PCB、两者都有相同的问题(两者都设置为使用3节10.8V 锂离子电池)。 是我的原理图。

这在两个 PCB 中都发生了、但经过一段时间后、其中一个即使在 VIN 或 VBUS 处有12V 电压也停止工作、器件不起作用、充电器正常 LED 不会亮起、并且 VREGIN 处也没有电压。

也不允许 I2C 通信。

感谢 youe2e.ti.com/.../CHARGER_5F00_MODULE_5F00_FOR_5F00_PWR_5F00_DIST_5F00_REVA.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系。

    我可以查看的原理图中没有太多信息(无源器件值)。  

    我建议:

    1.再次使用 EVM 仔细检查您的值。

    2.请参阅 EVM 布局。  

    3.如果您尚未评估和比较 EVM、请获取评估和比较 EVM。

    https://www.ti.com/tool/BQ25703AEVM-732 

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案解决了您的问题,请在主题中按“此已解决的我的问题”。