大家好、我使用评估板的基线组装了两个 PCB、我遇到了以下问题:
充电器为电池提供的电流不超过1600mA、超过该值时、电感器开始像蜂鸣器一样发出声音、电流寄存器不稳定。 我的设计是此器件的评估板的副本。 请帮助您了解导致此问题的原因以及硬件解决此问题。 实际上、我组装了2个 PCB、两者都有相同的问题(两者都设置为使用3节10.8V 锂离子电池)。 是我的原理图。
这在两个 PCB 中都发生了、但经过一段时间后、其中一个即使在 VIN 或 VBUS 处有12V 电压也停止工作、器件不起作用、充电器正常 LED 不会亮起、并且 VREGIN 处也没有电压。
也不允许 I2C 通信。
感谢 youe2e.ti.com/.../CHARGER_5F00_MODULE_5F00_FOR_5F00_PWR_5F00_DIST_5F00_REVA.pdf