This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:适用于 BQ25730的 Linux 驱动程序应用指南

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25730, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016519/bq25730-need-guide-for-applying-linux-driver-for-bq25730

器件型号:BQ25730
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好 TI

客户希望将 BQ25730器件应用于其基于 Linux 的平台。 我们还不知道内核版本。

我需要一个用于 BQ25730的 Linux 驱动程序应用指南、您能为我提供帮助吗?

我找不到 BQ25730示例驱动程序。

谢谢。

此致、  

插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    感谢您的联系。 遗憾的是、BQ25730没有示例 Linux 驱动程序。

    过去、为加快客户开发、提供了一些旧款充电器的 Linux 驱动程序参考代码。 但是、 测试 代码和验证软件设计应该始终是客户的任务。

    请参阅 BQ25730寄存器列表、了解如何使用 I2C 与充电器通信。 数据表中提供了固件控制所需的所有信息。 我们的充电器没有那么多寄存器、因此它不应该这么复杂。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq25730.pdf?ts=1625681435112&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ25730 

    谢谢、希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案解决了您的问题,请在主题中按“此已解决的我的问题”。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    您能否指出合适的驱动程序作为起点? 我将要求他们尝试移植建议的驱动程序代码。

    谢谢。

    此致、  
    插孔   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    有关如何编写软件 Linux 驱动程序的信息、应提供各种在线开放源码教程。 我还看到过您过去在 E2E 上的一些对话。 他们可以参考过去的 Linux 驱动程序、了解如何为 Linux 编写软件代码。 应在客户端处理此问题。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004529/bq25790-need-a-linux-backport-guide-for-bq25790 


    为了了解充电器的工作原理、我们提供了 EVM 和 BQStudio GUI 、以便他们快速评估充电器。 它们在位级别控制寄存器。

    https://www.ti.com/tool/BQ25730EVM 



    遗憾的是、我们没有针对 BQ25730编写示例 Linux 驱动程序、因此您的客户必须自行开发。 但是、我认为这并不一定是他们对源代码有更多控制/理解的坏处。 在软件测试方面也会更容易。

    谢谢、希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案解决了您的问题,请在主题中按“此已解决的我的问题”。