This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548B22:短路保护

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548B22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016346/tps548b22-short-circuit-protection

器件型号:TPS548B22

尊敬的团队  

客户对 TPS548B22执行了短路保护、结果如下所示。

CH1是输出电压、而 CH4是输出电流容量。

这是 POL (负载点)运行期间测试的结果。

2.这是 POL 启动时的测试结果。

1. 客户想知道在发生短路情况而不是直接拉至低电平时为什么 POL 输出电压会阶跃?

我已检查 TPS548B22数据表、不确定是否正确、该步进是由 UVP 引起的。 似乎阶跃持续时间~1.2ms 与数据表非常匹配、器件会在1ms 后锁存两个高/低侧 MOSFET 驱动器、从而导致阶跃情况。

2.此外,为什么只有在 POL 工作条件下而不是启动条件下才发生阶跃?

请您确认吗?

 非常感谢  

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    Alec 将很快向您提供反馈。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    要回答您的问题:

    施加短路时、输出电压降至欠压保护阈值以下。 此时、客户处于短路状态的负载似乎可以保持一些电流消耗。 在欠压条件之后的1ms 间隔内、器件将继续开关、以确保不会超出过流保护阈值、从而使输出电容器上的电荷保持在0.5V、并在这种情况下保持负载。 在1ms 间隔后、器件将启用欠压保护、并且器件将锁存。 您突出显示的~0.2ms 附加延迟可能是在应用短路后输出电压放电至欠压阈值所需的时间。

    2.在发生欠压事件后锁存器件后、需要进行下电上电以复位器件的故障响应。 如数据表所示、UVP 在软启动完成后接合、因此在启动期间不会发生欠压事件。 因此、我们希望在欠压事件期间不出现明显的"阶跃"的情况下实现单调启动。 在启动期间、似乎没有发生过流保护、因此器件成功上电。

    此致、

    Alec Biesterfeld