This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:图10-25中二极管 D2的作用

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016861/lm7480-q1-role-of-diode-d2-at-figure-10-25

器件型号:LM7480-Q1

大家好、

您能给我以下客户问题的评价吗?

问题1. 数据表中图10-25中 D2 (85V)的作用是什么? 是否始终需要?

问题2. 请告诉我如何选择 D2?  

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takeshi、

    D2的用途是从一个引脚向 VS 引脚提供电压。 与 VS 引脚串联的10千欧(用于限制流入齐纳二极管的电流)可限制电荷泵在启动条件下所需的电流。 因此、A 至 VS 的二极管可向 VS 引脚提供不间断电流。