This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:仅用作降压充电器,我只能使用2 mos?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, BQ25731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015469/bq25703a-only-using-as-a-buck-charger-can-i-use-only-2-mos

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件: BQ25731

你(们)好

  作为降压/升压充电器、我们应该使用4 mos。 2 L 作为降压充电器功能(Q1/Q2),前的 that id 2 mos 和 L 作为升压充电器后的2 mos (Q3/Q4).Q1/Q3高侧,Q2/Q4低侧)。

  我的应用仅将 bq25703A 用作输入电压为18-20V 的降压模式充电器、并使用3节锂电池、最高电压为13.2V。 能否在 L 之前仅使用2个降压模式 mos。因此、成本更低,并且我可以使用更大的 mos 封装来提高热性能。 同时、我仍然使用 NVDC 架构为系统供电。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同样的问题也适用于 bq25731。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不可以、很遗憾、您无法仅针对降压应用移除2个 MOSFET。 您需要在两个 IC 中都具有所有4个开关。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案解决了您的问题,请在主题中按“此已解决的我的问题”。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道原因。 我知道、BUCK 只使用2 mos 是可以的。  

    如果 必须有4个 mos、它们是否可以有不同的要求?  例如、 Q1/Q2具有低 RDS 和低 Qg。 Q3仅具有低 RDS、因为它始终处于打开状态、而 Q4没有要求、因为它始终处于关闭状态。 因此、我可以选择不同的 mos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    充电器使用 FET 实现其他功能。 例如、升压高侧会在输入短路时阻断电流。 由于降压高侧的固有体二极管、如果输入短路、电池可以放电。 与其他仅在输出端提供某些电容器的直流/直流转换器不同、高能量电池的存在将需要某种机制来防止意外放电。   如果您使用 BQ25703A、请准备好所有4个 MOSFET。

    另一种选择是探索 我们的一些适用于您的应用的降压充电器:

    https://www.ti.com/power-management/battery-management/charger-ics/products.html 

    是的、您可以根据  自己的应用选择不同的 MOSFET。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案解决了您的问题,请在主题中按“此已解决的我的问题”。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有一些推荐的解决方案、这些要求如下所示

    1.输入电压20V;3节电池;5A 充电电流

    2.支持 NVDC,而 BAT mos 是 PMOS

    支持 I2C 可以监控电池电压和电流。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议您查看我们的集成降压/升压 BQ2579x 器件。 它的功耗较低、但它似乎 足以满足您的应用需求。 集成的 MOSFET 将使您能够节省一些成本并实现更小的外形尺寸。 为了实现功率级的更高功率和灵活性(选择任何 MOSFET)、降压/升压控制器(包括 BQ25703A)将是合适的。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案解决了您的问题,请在主题中按“此已解决的我的问题”。