This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:PSFB 转换器的仿真 PSIM

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC28951-Q1, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016788/ucc28951-q1-simulation-psim-of-a-psfb-converter

器件型号:UCC28951-Q1
主题中讨论的其他部件:UCC28951UCC28950

您好!

我们目前正在设计一个 PSFB 转换 器,其输入电压为:输入电压=400VDC/输出 电压=850VDC,输出电流限制为1A。 我们使用该转换器通过超级电容器技术为多个法拉的容性负载充电。 之后、我们将尽可能多地并联、以尊重所需的充电时间。

 

我们决定与 UCC28951合作以避免软件的开发。 为了模拟此组件的行为、我们从 PowerSim (powersimtech.com/.../)开发的一个示例开始、该示例针对  我们的需求进行了修改。 我们假设 PowerSim 基于德州仪器(TI)的 UCC28951来开发此 PSIM 模型(与德州仪器(TI)数据表相同的参数表示法等)。

我们目前遇到了仿真结果方面的问题、希望提出几个问题。

问题 n°1 :

 在设定点固定的情况下、负载期间输出电流减小是否正常?

我们的仿真屏幕截图:

 

 

问题 n°2 :

逐周期电流限制 VCS_lim 表示为 CS 引脚的阈值、值为[1.94;2.06]V  它是否与计算电流传感器电阻值 RCS (UCC28951-Q1数据表的 P46)时的限值 Vp 相同

感谢你的帮助。