This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27SA08:20A 固定电流限制。

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016446/tps27sa08-20a-fixed-current-limit

器件型号:TPS27SA08

大家好、

为什么将此器件固定为20A 以实现电流限制?
是否有必须为20A 或更低的标准?

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    我认为这是由内部器件特性(键合线、Rdson、电迁移效应等)决定的、但让我与系统团队进行仔细检查、看看这一特定20A 限值是否有其他原因。

    此致、

    您好  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    系统团队确认、20A 取决于器件内部特性、即不损坏器件的最大允许电流。

    此致、

    您好  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、Yichi、

    感谢您的检查和回复。

    我想您将其设计为20A 限值、以用于某种目的。
    我想知道我非常感兴趣的这个目的。
    如果您知道、请告诉我。

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    20A 限制来自根据器件的 Rdson 可通过的最大电流、因此大电流不会损坏器件。 我们在这里没有使用20A 的行业标准。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、

    您好