This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC20520:用于15相逆变器的 UCC20520隔离式驱动器

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC20520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016340/ucc20520-ucc20520-isolated-driver-for-15-phase-inverter

器件型号:UCC20520

您好!

我将 UCC20520隔离式驱动器用于15相逆变器。

因此、我想知道我是否可以使用自己的电源和输入滤波器来设计每个驱动器(15个驱动器 PCB)、或者使用能够为 15个驱动器提供经滤波的12V 和5V 的电源管理板

提前感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hassan、  

    非常感谢您的参与。 如果您的接地相同、并且电源满足驱动器的供电要求、则电源可用于多个驱动器。 请注意、驱动器的高侧不能使用相同的电源、因为所有驱动器的基准不同。  

    请告诉我们 这是否能解决您的问题  

    最好  

    弗朗西斯科·劳祖里克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Francisco 的回复。

    实际上、我 为每个 UCC20520驱动器使用隔离式直流/直流转换器为 VDD 供电。

    对于 VCC 电源、接地端是相同的、我将需要一个降压转换器将12V 电池电压降至3.3V 或5V 直流@ 3A (Aprox)。 我将需要一个用于输入的 EMI 滤波器。

    是否有用于此目的的特定 PMIC?

    此致、

    哈桑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hassan、  

    如果需要降低电压、我建议使用低纹波和低噪声的 LDO 或其他类型的稳压器。  

    在这种情况下、我无法推荐要使用的特定器件、因为我不知道您所针对的特定市场。  

    但是、我建议访问我们的电源管理部分 https://www.ti.com/power-management/overview.html

    我们的滤波器非常易于导航、具有您系统的所有要求。  此外、请随时与 LDO 组联系、并询问有关您感兴趣的任何器件的任何特定问题。  

    请告诉我们这是否能解决您的问题  

    最好  

    弗朗西斯科·劳祖里克