This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63030:栅极控制行为

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015503/tps63030-behavior-of-gate-control

器件型号:TPS63030

大家好、团队、

当输入(电源)关闭时、四个栅极信号的逻辑如何工作?

此致、

肖特罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shotaro、

    您是说输入电压为零吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shotaro、

         今天将完成基于 EVM 的测试、您能否向我展示更多详细信息、例如稳态输入电压、PWM 或 PFM 模式?

    此致

    TAO
         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shotaro、

       随附波形如下图所示、如果 需要不同的条件、请提供更多信息。

        e2e.ti.com/.../Gate-signals-before-UVLO.pptx

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    感谢您的测试、我向 客户询问了条件。

    您能否在以下条件下进行测试?

    [条件]

    ・Vin = 5V、Vout = 5V

    VIN=5V 打开、然后打开电源。  需要 Vin 和 Vout 端子的波形。

    此致、

    肖特罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  Shotaro、

       我认为您可以参考随附的 PPT、或者我明天会将测试结果发送给您、这是否正常?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    我们可以等待。 那么、您能否将测试结果与客户明天对我说的情况一起发送?

    此致、

    肖特罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  Shotaro、

        是的,请稍等片刻。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  Shotaro、

        是的、请参考第5页。

    此致

    TAO

    e2e.ti.com/.../8078.Gate-signals-before-UVLO.pptx