This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR70503:VOUT 电压的动态控制

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016660/lmr70503-dynamic-control-of-vout-voltage

器件型号:LMR70503

是否可以将外部电压(VREF_EXT)而非 VREF 引脚施加到 Rt 电阻器(在数据表的第1页中定义)。

我知道 FB 是虚拟接地、因此 VREF/Rt=|VOUT|/Rb。 因此、如果可以使用单独生成的 VREF_EXT

而不是 VREF

|VOUT|=VREF_EXT*(RB/Rt)。

在电压范围和纹波方面、VREF_EXT 有哪些要求? 我们需要 VOUT 电压纹波< 3%

VOUT 范围为0V 至-4V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stanislav、

    它可以根据工作原理执行。 但我建议您应用 EVM 进行验证。 数据表中的最小 VOUT 为-0.9V。  低于-0.9V VOUT 时可能存在潜在的稳定性风险。  

    VREF_EXT 应具有非常低的纹波和稳定的电压。