This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:电源管理论坛

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016374/lm5060-power-management-forum

器件型号:LM5060

尊敬的先生:
我有疑问。

即使 EN 引脚被 VIN 上拉且电源已开启、它是否正常工作?
在这种情况下、EN 引脚首先达到2V、VIN 引脚随后达到5.1V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takashi,

    欢迎使用 E2E!

     在 VIN 达到其加电阈值5.1V 之前、EN 达到2V 或高电平没有问题。 器件按预期工作

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh:

    感谢您的快速回复。

    这解决了我的问题。