大家好、
下面是有关 UCC28070的一些问题。
(1)为什么我们应该限制最大占空比?
(2) OUT A 和 OUT B 是由合成器计算的电感器平均电流。 对吧?

(3) PKLMT 电压的编程范围可扩展至4V 以上、从而允许充分使用3V 平均电流感应信号范围;但是、请注意、电流放大器的线性度开始压缩至3.6V 以上。为什么峰值平均电流为3V?
(4)为了使软启动有效并避免 VOUT 过冲、SS 斜坡必须慢于电压环路控制响应。 选择 CSS≥CVZ 以确保这一点。 什么是 Cvz?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
下面是有关 UCC28070的一些问题。
(1)为什么我们应该限制最大占空比?
(2) OUT A 和 OUT B 是由合成器计算的电感器平均电流。 对吧?

(3) PKLMT 电压的编程范围可扩展至4V 以上、从而允许充分使用3V 平均电流感应信号范围;但是、请注意、电流放大器的线性度开始压缩至3.6V 以上。为什么峰值平均电流为3V?
(4)为了使软启动有效并避免 VOUT 过冲、SS 斜坡必须慢于电压环路控制响应。 选择 CSS≥CVZ 以确保这一点。 什么是 Cvz?
谢谢
您好王,
对于升压 PFC、如果没有 Dmax 限制、则 MOSFET 可能会长时间导通、并且升压电感器会饱和、从而导致流经 MOSFET 的电流非常高。 因此、我们需要一个 DMAX 来保护 MOSFET 和电感器。
由于 UCC28070使用电流互感器进行电流采样、为了避免 CT 达到饱和、我们还需要 Dmax。
控制器在电流上对 MOSFET 进行采样、并使用合成器形成放电电流、这样控制器就知道平均电流。
这里是4V 时的峰值电流、RIPPL+平均电流大致等于3V。 对于不同的 PFC 电感器纹波参数、峰值电流的总值不应等于4V。
4.Czv 是 VAO 上的电容(Czv 与接地电阻串联。)