This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:复位位行为

Guru**** 2814235 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015610/bq25895-reset-bit-behavior

器件型号:BQ25895

大家好、

客户要求在 REG_RST (在 REG14中)位设置为1之后清除故障寄存器 REG0C? 谢谢你。

请参考下面的步骤。

1、器件触发 REG0C BOOST_FAULT 事件、BOOST_FAULT 置1、但 EC 未读取 REG0C 寄存器。

2.将 REG14位 REG_RST 设置为1

读取 REG0C、BOOST_FAULT 位是否仍保持为1? 还是设置为0?

此致、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我认为、一旦 REG_RST 位设置为1、应该将 REC0C 设置为初始值、但只需要 BU 团队的确认即可。 谢谢你。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    为庆祝独立日,我们将于05年7月关闭,并将在07年7月返回办公室时返回。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    REG0C 是一个故障寄存器。 它会保留上次读取的所有故障信息、直到主机发出新的读取。 例如、如果充电安全计时器过期故障发生但稍后恢复、则故障寄存器 REG0C 会在首次读取故障时报告故障、但在第二次读取故障时返回正常状态。 为了获得当前的故障信息、主机必须第二次读取 REG0C。 唯一的例外是 NTC_FAULT、它始终报告 TS 引脚上的实际情况。 此外、REG0C 不支持多读和多写。

    请注意、REG0C 的"复位"为 N/A。 REG_RST 位 不会复位 REG0C。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    明白了、我很清楚。 谢谢你。

    此致、

    Mike