This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116:LED 的电源电压

Guru**** 2586985 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016042/tlc59116-supply-voltage-for-leds

器件型号:TLC59116

尊敬的支持团队:

TLC59116的电源电压 Vcc 范围在数据表中定义为3V~5.5V。

另一方面、LED 的电源电压 Vo 最大为17V。

TLC59116允许 Vcc 为 LED 提供不同的电源 Vo、并且可以为每个 OUTx 引脚设置串联 LED。

我的理解是否正确?

此致、

Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们的专家是 ooo、因为出于个人原因、她将在本周内返回并回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tkahashi、

    是的、VCC 和 VLED 电源可单独提供、每个通道可串联多个 LED。

    最恰当的考虑

    徐美奈