This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200:原理图设计检查(Cout 值)

Guru**** 2531450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016263/tps92200-schematic-design-checking-value-of-cout

器件型号:TPS92200

我想通过 TPS92200驱动4个 LED (VF 2V、如果是1.5A)。

您能否检查原理图的设计?

L=6.8uH、COUT=10uF、RSENSE=66m Ω

我还担心 COUT 值。

因为我不知道如何计算 该 LED 的动态电阻(RLED)。

可以告诉我吗?
再試行しています……
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takanari、

    这不是一个精确的参数、10uF 足以满足您的应用需求。

    BR、

    Robin