This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:Webench 不支持 tps610996 (4.5V 版本)

Guru**** 2515940 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016607/tps61099-webench-does-not-support-tps610996-4-5v-version

器件型号:TPS61099

我正在考虑在新设计中使用 tps610996、并希望使用 webench 来帮助选择特定组件。  目前、即使其他固定电压版本也不会在 webench 中将 tps610996作为选项出现。  是否有解决此问题的方法?

-Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    Webench 团队需要基于 TPS610996的 PSPICE 模型进行构建。 目前、我们没有可用的 TPS610996型号。 由于模型构建需要时间、因此从快速设计的角度来看、您是否可以参考数据表"9应用和实施"进行设计? 您还可以向我分享原理图以进行检查。 谢谢!

    -文豪