This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25170:充电电流为100mA 时的压降电压?

Guru**** 2390735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015639/bq25170-dropout-voltage-at-100-ma-charging-current

器件型号:BQ25170

在25°C 和45°C 的充电电流下、我们可以获得100mA 的压降电压吗?

谢谢、Prithvi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prithvi、

    为庆祝独立日,我们将于05年7月关闭,并将在07年7月返回办公室时返回。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prithvi、

    这里给出了500mA 的压降电压

    在100mA 时、我在工作台上运行了快速测试、VOUT=4.1V 时大约为175mV。 这是在室温下进行的。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nick。 如果不符合压降规格(例如50mV)、该部件是否会在较低的电压下进行 CC-CV?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prithvi、

    如果在压降中、 CV 阈值不会更改、并且是通过 VSET 设置的值、则器件达到 CV 阶段所需的时间会更长。

    此致、

    Nick