This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62912:模型不能#39;t 融合

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016513/tps62912-model-doesn-t-converge

器件型号:TPS62912

我尝试实现了在 Webench 中使用的东西、但它没有收敛。 我现在已经简化了、没有脉冲输入、所有 SPICE 无源器件和扩频。   是否有任何关于如何将其融合在一起的想法? 我不熟悉 PSPICE、因此它可能是我不做的真正简单的事情?









  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的查询。  它看起来是一个简单的仿真、当我第一次使用模型时、我遇到了完全相同的问题。  更改仿真中的负载以反映您的5V 输出、而不是1.8V 输出。   这应允许仿真收敛。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复! 我想我不明白你的意思。 反馈电阻器设置为5V、负载电阻器设置为10欧姆、输出为500mA。 是否有一个设置我丢失了? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在原始 PSPICE 模型中、通过将值设置为1.8/2 (R=V/I)将 RLOAD 指定为2A。  如果您尝试使用5V 电阻分压器设置来运行该器件、则该器件将进入电流限制。  我建议将负载更改为 RLOAD = 5/x、其中 x 是所需的负载电流、如我在下面的原理图中所示(我仍然有一个2A 的负载)。  此设置将收敛并顺利启动。 如果这对您不起作用、请发送原理图或您的完整 PSPICE 文件、以便我可以查看正在发生的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它跑了!!!!  

    但现在它看起来开始打开、然后停止了吗?



    运行与以前相同的仿真参数...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您显示的原理图、您只有10uF 的输出电容、这几乎不够。  当不使用次级铁氧体磁珠滤波器时、应至少具有3x22uF 的电容。  但是、这不应导致仿真停止。 下面是使用该电容运行5V 输出仿真的结果、对原始 PSPICE 原理图和设置的更改极小。  绿色曲线是输出、蓝色曲线是电感器电流。  我使用了一个10nF NR/SS 电容器来减少仿真时间、但它也应该使用一个更大的电容器值。

    仅更改 RLOAD 和分压器电阻值后、您是否能够运行原始 PSPICE 模型?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    老实说、我试图自行生成原理图、因此我可能有一些奇怪的设置无法正常工作。 我尝试通过右键单击原理图中的器件并打开模型测试电路来获取原始 SPICE 模型、但找不到它。  

    我确实在器件页面上找到了该模型、但我认为只有"模型"才能导入到软件中... 我不知道它有测试电路。 无论如何、我将会对该模型感到混乱、看看我错过了什么。

    抱歉! 在第三次提到测试电路之后、我应该意识到它存在于某个地方、哈哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您很可能很快就会使其正常工作。  我将关闭此文件、但如果您有任何困难、请随时重新打开。