This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22971:能否将 PG 直接连接到 Vout?

Guru**** 2814625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016562/tps22971-can-you-tie-pg-to-vout-directly

器件型号:TPS22971

您好、E2E、

您能否将 PG 引脚直接连接到 Vout?  换言之、客户能否布置覆铜以覆盖 A1、B1和 C1?  启动时、在 PG 处于低电平(内部 FET 导通)时输出是否能够充电存在问题?  我们需要什么才能确保这项工作?

谢谢!

Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russell、

    我会小心反对这一点。 PG 引脚并不是为了处理流经该引脚的大量电流、而是用作用户的诊断响应。 将 PG 直接连接到 VOUT 会导致不受支持的电流量在其下拉状态期间流经漏极开路结构。

    请使用上拉电阻器。

    谢谢、

    Shreyas