This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548D21:TPS548D21单位增益带宽

Guru**** 2513685 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548D21

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015563/tps548d21-tps548d21-unity-gain-bw

器件型号:TPS548D21

您好!

我们将 TPS548D21用作以太网交换机的1V 内核电源。

 我们在用于1V 内核电源的以太网交换机中具有 AVS (自适应电压调节)功能。                                         

根据开关设计指南:AVS 适用于单位增益带宽在15–300KHz 范围内的外部稳压器。

 

我无法在数据表或任何 webench 图中找到稳压器的单位增益带宽。

 您能否告诉我们稳压器的单位增益带宽、并分享此稳压器可用的波特图信息。

此致、

Ramya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramya、

    我们的美国团队正在度假。 他们很快就会回复您。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramya、

    TPS548D21使用 DCAP3控制拓扑、由于它使用自适应导通时间控制、因此很难在频域中使用 Webench 建模。 单位增益带宽将特别依赖于特定设计中的斜坡设置、输出电容和电感。 在确保稳定性方面、我将遵循数据表中第8.2.3.4.1节和表7中有关输出电容和斜坡选择的建议。 此外、使用 EVM 在 TP6和 TP7之间安装一个10欧姆电阻器将使您能够在 EVM 上执行波特图测量。 如果需要、我还可以提供有关测量客户设计的频域稳定性的指导。

    此致、

    Alec Biesterfeld

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    感谢您的回复。

    您能帮我为我的设计获取单位增益带宽吗

    这是我们在设计中使用的配置:

    Vin = 12V

    VOUT=1V

    Iload Max=25安培

    Iload 最小值= 5安培

    开关频率= 650KHz

    电感器=440nH ( IFLR5151HZERR44M01)

    COUT 总计= 6X 330uF (钽电容)、3X100uF (陶瓷电容)

    如果需要任何其他信息、请告知我。

    请注意,使用此稳压器的开关要求如下:AVS 适用于单位增益带宽在15–300 KHz 范围内的外部稳压器。”  

    此致、

    Ramya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramya、

    通常、单位增益带宽可通过以下公式估算:

    在此估算中、g_m 是内部增益/跨导、τ 是斜坡时间常数(假设您使用的是建议的13.5us)。 我使用应用中的详细信息运行了计算、我将根据输出电容器的降额、估计您的设计的单位增益带宽在110kHz 和200kHz 之间。 考虑到单位增益带宽的要求、如果可能、我会使用频率分析器进行验证、但我的估计似乎满足了您的要求。

    此致、  

    Alec Biesterfeld