This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:LMG1210双极电源

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016382/lmg1210-lmg1210-bipolar-supply

器件型号:LMG1210

简短的问题:是否可以使用具有双极 电源的 LMG1210? 我可以看到、逻辑和 LDO 使用 VSS 作为参考接地、不能为负?

此致、非常感谢

Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢您的支持!

    ----

    是的、假设这些电源之和保持5V VDD 输出偏置规格范围、则可以使用双极电源。

    您的问题可能会在此 主题上得到解答。

    ----

    希望这能回答您的问题!  如果是、请按绿色按钮;否则、请随时跟进!

    谢谢、

    Aaron Grgurich