This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV740P:EN 引脚上的最大泄漏电流是多少?

Guru**** 2814205 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016049/tlv740p-what-is-the-maximum-leakage-current-on-the-en-pin

器件型号:TLV740P

大家好、

使能引脚在整个工作温度范围内的最大泄漏电流是多少?

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    从数据表中:  

    虽然它指出结温范围为-40C 至85C、理想情况下、EN 汲取的电流应该很少或没有、在本例中为~10nA。 即使 IEN 在较高温度下增大、这种增大也不会如此显著。  

    希望这些信息对您有所帮助。 如果仍有疑问,请毫不犹豫地告诉我们。

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar:

    是否有可能获得最大估计泄漏电流? 我们是否有这方面的数据?

    我认为重要的定义可能对客户有所不同、因此尽管差异似乎很小、但如果可能、还是最好获得近似值。 如果可以、请告诉我。

    谢谢、

    Kevin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    我将联系设计团队中的某个人、看看他们是否拥有这些信息。 我将在收到回复后立即更新您。  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    请查看下表:

    这是 mu 和 sigma 分布的最小和最大电流值。  

    最棒的  

    Edgar Acosta