This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22971:"ON"低电平控制

Guru**** 2620655 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016268/tps22971-on-control-with-low

器件型号:TPS22971
主题中讨论的其他器件:TPS22920

您好!  

     客户需要使用相反的逻辑控制 ON 引脚。 意味着低电平打开、高电平关闭。  TI 是否具有此类器件? 或任何其他解决方案。

它们的情况 是0.65V2A。   由于0.8V 最小电源电压、逆变器栅极无法支持此功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    目前、我们的低电平有效产品系列受到限制、工作电压非常低。 我建议查看 TPS22920、它可以在0.75V 电压下工作、并且低电平有效。

    谢谢、

    Shreyas