This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:TPS23753A–有关802.3 bt 的问题不支持1类0

Guru**** 2812755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23753A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015806/tps23753a-tps23753a-question-about-802-3-bt-don-t-support-type-1-class-0

器件型号:TPS23753A

我们使用 TPS23753A 解决方案并设置为0类(Rcls = 1.27K 欧姆)。 我们了解到,较新的802.3bt PSE 无法正式识别0类。 我是否可以知道是正确的? 如果是、您有什么建议吗?

我们的应用是用于室内或室外的 IP 摄像机。 有时、功率将降至大约1W。 如果我们更改为3类、我是否知道它会产生任何影响? 谢谢

BR、Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、  

    请参阅上图。 类0表示 IEEE802.3.af 标准(2002)之前的传统类。 3级和0级具有相同的功率量。 将分级电阻切换到3级

    每类功率是 PD 可用的最大功率--这是 PSE 为 PD 连接的端口分配的功率。 只要 PD 满足 MPS 要求、协商后可消耗的功率就会尽可能小。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael P:

    上表显示了设计限制条件下的0类最小功率为0.44W、3类最小功率为6.49W。 它通过 MPS。 我们的应用是用于室内或室外的 IP 摄像机。 有时、功率将降至大约1W。 如果我们切换到3类、则输入功率低于6.49W。 我是否可以知道它有任何影响? 谢谢

    BR、Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、  

    遗憾的是、该表在信息的传递方式上令人困惑。 它是很久以前编写的。  

    " PD PI 的功率"表示 PD 将消耗的最大负载是多少? 如果 PD 汲取8W 功率、则它将介于6.49W 的3类最小功率和12.95W 的3类最大功率之间。 因此、它将是3类器件。

    如果 PD 的功率为4W、则功率将介于2级最低3.84W 和2级最高6.49W 之间。 因此、它将是2类器件。  

    与 PSE 协商电源后、PD 可以达到分级最大值并降低至 MPS。  

    这有道理吗?

    如果不能澄清这一点、我建议使用 PD 和 PSE EVM 来了解功率分配和功耗如何协同工作。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师