This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD86360Q5D:PSpice 模型存在问题

Guru**** 2814145 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD86360Q5D, TPS53819A, CSD86350Q5D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016442/csd86360q5d-problems-with-pspice-model

器件型号:CSD86360Q5D
主题中讨论的其他器件: TPS53819TPS53819ACSD86350Q5D

Hallo、

 我们将直流/直流转换器中的 CSD86360Q5D 与 TPS5381A 一起使用。

我已经成功地使用 TinaTI 仿真了电路、但现在我希望使用 PSpice 仿真整个电路、因为这里有更好的应用。 遗憾的是、使用完全相同的电路图无法进行仿真。 结果与实际流程不符。

 TPS53819有一个示例电路、其工作正常、因此我怀疑这不是问题所在。

那么、是否可以检查 CSD86360Q5D 的模型?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sophie、您好!

    感谢您关注 TI FET。 我能够获得 TPS53819A PSpice 瞬态模型(SLUM349A.ZIP (40KB)- TPS53819A 产品文件夹中的 PSpice 模型)、以便与 CSD86360Q5D PSpice 模型(SLUM349A.ZIP (40KB)- CSD86360Q5D 产品文件夹中的 PSpice 模型)配合使用。 随附的 zip 文件包含使用 TPS53819A + CSD86360Q5D 进行仿真的文件。 请告诉我是否可以提供进一步的帮助。

    此致、

    John Wallace

    TI FET 应用

    e2e.ti.com/.../TPS53819A_5F00_PSPICE_5F00_TRANS.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的快速响应!

    很遗憾、我在您的仿真中遇到以下错误:

    错误(ORPSIM-16276):无法完成仿真、因为库 C:/Users/a0274248/TI Drive/FET/Models/Unencrypted_models/PowerBlock/CSD86360Q5D.lib
    不可用。

    我甚至无法在您的 zip 文件夹中找到 CSD86360Q5D.lib 文件。

    其他方面是:当我为 CSD86360Q5D 下载 PSpice 模型时、它称为 SLPM165A.ZIP (5KB)- PSpice 模型而不是 SLUM349A.ZIP (40KB)-如您所说的 PSpice 模型。

    最好的索菲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sophie、您好!

    正确、具有 CSD86350Q5D 模型和符号的文件名为 SLPM165A.ZIP (5KB)- PSpice 模型。 为了方便您、我随附了它。 如果您使用的是 PSpice for TI、则符号和模型已包含在库中。 如果您使用的是 PSpice 的商业版本、则需要保存.lib 文件并编辑仿真配置文件(在 PSpice 菜单下)并将其添加到设计中。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    John

    e2e.ti.com/.../slpm165a.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    非常感谢您的仿真现在也对我有用。

    但这使我的问题变得更加奇怪:D. 现在、我将在您的仿真帮助下搜索线索、我希望我能找到问题。

    感谢您迄今提供的支持!

    最好的索菲