This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:连接到充电器时 PG 引脚闪烁

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016012/bq25606-pg-pin-blinking-when-connected-to-charger

器件型号:BQ25606

您好、TI 专家、

我们使用 BQ25606设计了电池充电器。 我们在很长一段时间内就能为电池充电、没有任何问题。 但目前我们面临一些问题。 它们如下所示:


a:当适配器连接且电池未连接到 PCB 时、PG 引脚不会亮起。 这是预期行为吗?  

B.当电池和适配器连接到我们的 PCB 时、我们可以看到 PG LED 闪烁。

C.我们还发现 PCB 的发热非常严重。

请告诉我们此问题的根本原因以及如何解决此问题。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaya、您好!

    这是不是许多电路板中仅有的一个电路板存在此问题? 或者、这是所有电路板都表现出这种行为的新设计吗?

    PG 应根据引脚定义中的数据表运行: 如果输入电压介于 UVLO 和 ACOV 之间、高于睡眠模式阈值、且输入电流限制高于30mA、则低电平表示输入正常。

    如果它不是未满足的条件之一、或者正在振荡。

    您能否共享原理图和布局?  

    此致、

    Wyatt Keller  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    这是我们从一开始就用于测试的同一个板。 我们仅在一个电路板上看到了此问题。 似乎此板上的芯片已损坏。 我们通过从 PCB 上拆焊充电器并将其替换为另一个充电器 IC 来确认这一点。 但事实是、这种损坏的 IC 长期以来一直运行良好。 然后、由于一些未知原因、它突然损坏。 当发现故障时、PG LED 闪烁。 请告诉我您对此的评论。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaya、您好!

    有时很难诊断单个故障、通常是由 ESD 或其他一次性事件造成的。 尽量避免在没有 ESD 保护的情况下连接到外部接口。

    此致、

    Wyatt Keller