This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53513:连接 EN 和 VREG

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015849/tps53513-connect-en-and-vreg

器件型号:TPS53513

大家好、

我对 TPS53513有疑问。

EN 引脚和 VREG 引脚在客户电路原理图上连接。
在这种情况下、VREG 和 EN 将以不同于图33所示上电序列的顺序同时启动。
这是否正常工作? 它是否应该连接 EN 和 VREG?

此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VREG 通过 VDD 输入电压上电。   使能引脚不控制 VREG 的导通。  

    OVP 和 UVP 可以锁存器件。   EN 引脚或 VDD 被从低电平循环至高电平以重新启动器件。   否则、VDD 需要循环低电平至高电平、以便在发生延迟后重新启动。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    您的意见。
      "使能引脚不控制 VREG 的导通。 "
    从该注释中删除
    我认为当 VREG 端子连接到 EN 端子时、它的剂量不能正常工作。
    我的理解是否正确?

    我们没有任何疑虑地回答了类似的 E2E 问题。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627337/tps53513-tps53513-connect-en-pin-to-vreg

    请再次检查。

    下面是一个简单的电路图。


    我认为 VREG 和 EN 几乎同时启动。

    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VREG 加电与 EN 引脚状态无关。   

    EN 不受 VREG 或 VDD 的内部控制、 需要从外部将 EN 拉至高电平以使器件进行稳压。   

    通过硬接线将 EN 连接到 VREG 以从闭锁(OVP、UVP)中恢复的后果是 VDD 必须断电和上电。