This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61199:"VOUT=80V、每通道30mA "或者"VOUT=60V、每通道60mA "

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61199, TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015796/tps61199-vout-80v-30ma-per-channel-or-vout-60v-60ma-per-channel

器件型号:TPS61199
主题中讨论的其他器件: TPS61196

我们当前项目的设置需要以下两种配置之一来实现:

"Vout=80V、30mA/通道"或"VOUT=60V、60mA/通道"

在 TI TPS61199 EVM 中、我们通过改变 R2电阻器实现了80V 电压。  

但是、根据网站、 驱动器 IC 的最大输出电压为60V:

https://www.ti.com/product/TPS61199

您是否有任何建议、哪种配置具有更好的可靠性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    如果通道数量可减少至6、则可使用 TPS61196。

    对于 TPS61199、 我认为 限制是 IFB 引脚30V 最大电压。 IFB 引脚的泄漏电流最小为10uA。   在该泄漏电流下、每个灯串的 LED 正向电压总和需要将输出电压降至30V 以下。  您需要根据 LED 数据表中的 I-V 曲线检查该泄漏电流下的正向电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供有关   30V 最大电压与通道数量和每通道电流之间关系的更多信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    通道数量与不同的器件 TPS61196相关、该器件可支持高达120V 的 VOUT、但仅有6个通道。 我曾提到过、要与您核实、如果您的系统需要 TPS61199等全部8个通道、或者如果6个通道也可以接受、我认为 TPS61196是更好的选择。

    TPS61A 的 IFBx 仅具有30V 的最大额定值。 当输出关闭时、由于 泄漏电流、IFBx 引脚将被偏置(VOUT - LED 灯串总正向电压)。 它符合您的 LED 规格、因此您需要在 LED 数据表中查看 VF @ 10uA 的规格。 如果压降电压超过30V、则存在损坏器件的潜在风险。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思  是(VOUT - LED 灯串总正向 电压)不能> 30V 吗? "如果压降电压超过30V、则可能会损坏器件。"<-您能更详细地解释一下这种情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们建议的设计为 VOUT=60V、" LED 灯串总正向 电压"~=56V、每个通道上的电流为60mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    是的、我了解您的设计 将60mA 输出电流设置为正常工作情况。 我的意思是、在 PWM 调光期间、这里是所有 IFBx 的一些关断时间。 但灌电流仍然具有最大10uA 的泄漏电流、这也会流经 LED 并导致正向电压。 正向电压@10uA (VF1)远低于正向电压@60mA (VF2)。 当输出打开时、VOUT 将升压至大约 VF2。 在 IFBx 刚刚关闭时、VOUT 保持在 VF2、因此所有 IFBx 引脚上的电压将上拉 VF2-VF1、这可能高于30V 并可能损坏器件。