请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC2800 您好!
我在 电池充电器中使用 UCC2800D PWM 控制器作为降压转换器控制器;我需要有关最大允许占空比的准确信息、以便为客户指定充电器输入电压和电池电压之间的最小差异。
数据表中报告的图形未指定每个开关频率或每个 CT 允许的最大占空比、我在60kHz 时使用的是 CT=220pF 开关、如何计算最大占空比?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我在 电池充电器中使用 UCC2800D PWM 控制器作为降压转换器控制器;我需要有关最大允许占空比的准确信息、以便为客户指定充电器输入电压和电池电压之间的最小差异。
数据表中报告的图形未指定每个开关频率或每个 CT 允许的最大占空比、我在60kHz 时使用的是 CT=220pF 开关、如何计算最大占空比?