This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:PMBus 通信

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1014668/ucd3138-pmbus-communication

器件型号:UCD3138

您好!

我想使用 UCD3138作为主设备,通过 PMBus 发送和接收数据,以便在不使用融合数字电源设备的情况下与主机通信,并且只与主机的终端通信。 这是可能的吗? 如果是,则有一个简单的代码可以帮助我处理此应用程序。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maria、您说您想将 UCD 用作 PMBus 主设备、但您说您希望它与主机的终端通信。   

    PMBus 要求主机是主设备、电源是从设备。  这就是我所见过的所有电源的工作方式。   

    当您谈论主机时、"终端"是什么意思?  主机的硬件配置是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您真正指的是串行通信、则 UCD 器件上有相对标准的串行接口。  开环板和一些 EVM 上有 RS232接口。  我相信 PFC 代码有一个串行接口的剩余部分、一个用于通过隔离与次级侧通信、另一个用于与超级终端通信。  我认为它甚至可能支持 VT100格式、或者至少支持使用的 VT100格式。