This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53681:关于 TPS53681频率响应分析器0dB 频率

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015021/tps53681-about-tps53681-frequency-response-analyser-0-db-frequency

器件型号:TPS53681

你(们)好

     我使用 TPS53681+3*CSD95490电源0.9V/100A,fsw=500kHz,测试环路稳定性,发现0dB 频率(f0=155KHz)过高,

我正在尝试调试 AC_GAIN 以减小、而 AC_LL 以增大它的效果。

,您如何建议进行调试?

shaocong

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS53681是一款变频控制器、脉冲频率会随着环路扰动而增加。 让 FCO > 20%* Fsw 不一定是一大风险。 您可以根据建议通过减小补偿器中的交流增益和 ACLL 值来降低交叉频率。 积分增益和时间常数主要是低频效应。 您可能还需要尝试测量电压反馈中本地电阻器的 Vout、而不是远程点来查看结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt

      与频率转换控制器?相对应的电源环路稳定性判断条件是什么

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,星期一是美国假期,我们明天就会回复 EOB  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,我们通常会查找45度相位裕度、>6dB 增益裕度,并查看时域瞬态响应和抖动以判断稳定性。 只要维持这些功能、我就不会担心 FCO 高于类似的固定频率控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Matt:

       我还有几个问题要向您咨询?

    1、、例如,、如果45度相位裕度在环路中有两个点(或更多个点)、则应选择一个,?

    2、您说时域瞬态响应是动态响应的意思?

    3、抖动的含义?相位抖动?

    谢谢

    shaocong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaocong、

    1 -我认为您是说、如果环路增益中存在交叉点吗? 这是对环路稳定性至关重要的最高频率交叉。 但一般来说、完全避免双重交叉是一个好主意、因为它们可能易受条件稳定性条件的影响。

    2-是,瞬态响应=动态负载响应。

    3 -是的、PWM 抖动。 对于 DCAP 控制器、通常会看到~200ns 的开关抖动。 但是、如果它真的过大、则可能表示存在问题。