This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82810:EN 引脚上的 RC 滤波器

Guru**** 2516620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016177/tpsm82810-rc-filter-on-en-pin

器件型号:TPSM82810

您好、E2E、

但愿一切顺利。  在 TPSM82810上使用从 Vin 到 EN 的 RC 滤波器是否有任何限制?  如果 RC 过大、是否有可能导致问题的临界情况?  太小呢?

相关问题。  从 EN 到 Vin 之间是否有一个二极管?  从绝对最大值表中可以看出、似乎没有二极管、否则对于 Ven、绝对最大值可能为 Vin + 0.3Vin。  而是6.5V。  您可以确认吗?  如果存在二极管、则可能会导致关断问题、因为 Ven 可能大于 Vin 并被电容保持...  具有 R 将有助于提供放电路径、但我希望尽可能避免出现任何问题。

谢谢!

Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russell、

    我认为连接到 EN 引脚的 RC 滤波器没有限制。 我会要求确保。

    此致、
    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russell、

    没有二极管、因此没有限制。

    此致、
    Davor