This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3940:LM3940

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1014753/lm3940-lm3940

器件型号:LM3940

您好!  

在项目中使用 LM3940为微控制器生成3.3V 电源。 输入为5.2V。在组装后的初始阶段、此 IC 为我提供3.28V 电压、但现在它显示的是3.7V 输出、这超出了微控制器的建议工作区域。 LM3940的电路与其数据表中提到的"简化电路"相同。 我想知道发生这一问题的可能原因。 我已连接 LDO 和输出电压的电路图。

我之前也提出过这个问题、但有人询问输出电压图、但由于 vid-19锁定、我无法提供该时间的详细信息。

           

原理图中使用的 LM3940的电流环路

输入电压为5.2V、输出电压为3.67V。我将在 PCB 中的另一个位置使用具有相似输入电压的同一电路、但输出为3.26V (根据我的要求< 3.3V)。

请告诉我问题可能是什么?

此致、  
Abhishek K Singh

寄存器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    您似乎没有包括显示部件故障超出规格的电压的输出波形。

    众所周知、在微处理器通常具有轻负载的情况下、对稳定性的要求比重负载的要求要严格一些。 因此、如果该3.67V 存在振荡、则可能是该器件配置不稳定、并且未处于为实现稳定性而正确构建的配置下。 在两个不同的位置使用电路并不意味着它们将具有相同的功能、因为负载条件会有很大的差异。

    特别是在 C249上、 数据表上有一些容差、这些容差定义了 LM3940稳定性所需的 Cout ESR 额定值。

    第8.2.2.1.2节

    "如果输出电容器的 ESR 过高或过低、则会导致环路不稳定。 图12显示了绘制的 ESR 与负载电流间的可接受范围。 输出电容器必须满足这些要求、否则会导致振荡

    请务必注意、对于大多数电容器、ESR 仅在室温下指定。 但是、设计人员必须确保 ESR 在设计的整个工作温度范围内保持在所示的限值内。 对于铝电解电容器、随着温度从25°C 降低到−40°C、ESR 将增加大约30倍 这种类型的电容器不适合在低温下工作。 固态钽电容器在整个温度范围内具有更稳定的 ESR、但比铝电解电容器更昂贵。 有时使用的一种具有成本效益的方法是将铝电解电容器与实心钽并联、总电容分离约为75/25%、铝的值较大。 如果两个电容器并联、则有效 ESR 与两个单独的值并联。 钽的“更平坦”ESR 可在低温下使有效 ESR 不会快速上升。”

    如果您的输出电容器在工作条件下的额定值正确、并且在规格范围内、并且器件 应该稳定、那么我们需要输出波形读数、以便更充分地确定您的器件配置出现了什么错误。 我希望这对您有所帮助、

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我忘记连接波形。 下面给出了示波器中 LDO 输出的波形。

    此致、
    Abhishek K Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您回复我的查询。  

    1) 1)使用的电容器(C249)是一个钽电容器、器件型号为 AVX 的 F931A336MAAAJ6。 它是一个33uF、10V 电容器、ESR @ 100kHz = 1.4欧姆。

    2) 2)实际上我的系统中有冗余、两个系统的原理图完全相同、微处理器运行的代码相同。 这就是为什么我说过、在另一个使用 LM3940的地方、我将获得3.26V 的输出

    3) 3)我还将提供其他观察到的输入电压值:

        输入电压= 5.198V

    4) 4)我没有观察到 LM3940 IC 的输出波形中出现任何振荡。

    此致、
    Abhishek K Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    非常感谢您提供的信息、

    首先、在 ESR 为1.4欧姆的额定值下、我需要知道您的应用的负载电流、就好像它在<200mA 的范围内、这可能是部件制造容差问题。 如果低于170mA、则这些输出电容器超出稳定区域。 此外、由于器件不完全相同、因此需要将器件差异容差相加。 这对于环路稳定性尤其重要、因为环路要保持良好的稳定性是极其重要的。 因此、其中一个电容器的实际 ESR 可能比另一个电容器高、同样、其中一个 LDO 在其稳定性区域上可能会稍微宽一些。

    除了负载电流之外、我认为为了测试制造容差、对 LDO 执行 ABA 测试可能非常有用、以查看它实际上是 LDO 问题还是 LDO 与输出电容器的组合问题。 相同的配置是进行 ABA 测试的简单方法。

    简单的 ABA 概述

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢你的答复。 我所面临的问题已得到解决。

    正如您提到的、输出电流< 170mA 会导致不稳定。 我清除了微控制器中的运行代码、电流增加了20mA 的小裕量。 输出电压 LM3940现在为3.29伏。

    此致、

    Abhishek K Singh