This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23730EVM-093:需要计算电子表格

Guru**** 2810835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23734, TPS23730EVM-093, TPS23730, TPS23754, PMP9563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015446/tps23730evm-093-calculation-spreadsheet-needed

器件型号:TPS23730EVM-093
主题中讨论的其他器件:TPS23734TPS23730TPS23754PMP9563UCC2897

大家好、

我计划在12VDC 输出正向稳压器设计中使用 TPS23734。 相应的 EVM 适用于5V/5A、因此我需要将设计调整为12V/1.25A 设计。

 TPS23730EVM-093适用于12VDC 输出、因此、如果您能获得 TI 的计算基础知识、我将不胜感激:

  • 功率级
  • 具有 Vgs 保护功能的整流器级

提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们没有特定的 TPS23730计算器。  

    TPs23730EVM-093的功率为51W、因此我仍然建议使用 TPS23734来优化成本。  

    我完全建议复制 PMP9563的功率级。 它是使用 TPS23754的12V/2.5A 有源钳位正向转换器。 TPS23734是 TPS23754的下一代产品、因此您可以更换 IC 以获取 TPs23734的所有最新特性、但保留直流/直流设计。 这以前已经成功实施。  

    https://www.ti.com/tool/PMP9563 

    或者、您也可以使用您认为适合您的设计的任何直流/直流转换器。 TPS23734是一款具有两个栅极驱动器的直流/直流控制器、对于整个 TI 库中的任何反激式或正激式设计而言、该控制器应该足够了。

    最后、您可以使用功率级设计器工具和以下有关如何设计有源钳位正向的应用手册来设计您自己的直流/直流转换器:  

    https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER 

    https://www.ti.com/lit/an/slua535a/slua535a.pdf?ts=1613509635915&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael、

    我希望使用 TI 的计算交叉检查我的结果。 现在、我找到了另一个线程(UCC2897:slua535.pdf 的 Excel 文件)、并附上了一个有趣的电子表格。
    可以了。

    再次感谢。