This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:无 SMBus 通信

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015787/bq40z80-no-smbus-communication

器件型号:BQ40Z80

我丢失了一个直到最近工作正常的板上的通信。 它仍然响应按钮按压操作、TS1、TS2和 TS3每1.25秒产生一次脉冲。 但是、在使用上拉电阻器探测 SMBC 和 SMBD 时、不存在任何活动。  

请提供建议。  

编辑- 还忘了提到 BQ Studio 无法识别器件(它以前工作正常)、我尝试在电池组引脚上提供25V 电压、以将其从关断状态中拉出、但似乎什么也不做。  

我还尝试将 SMBC 和 SMBD 拉低至>2s 以重置总线、但没有任何改进。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的爷爷:

    器件在没有 SMBus 通信的情况下独立工作是否正常? 当您说探测总线没有活动时、您看到的是没有对主机的回复、还是根本看不到任何活动? 您可能还需要探测器件以检查是否存在任何不应该出现的短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工作状态:器件处于非密封模式、我使用它进行设置和评估。 我仍在配置保护等 由于预放电期间过流等错误状态、FET 已关闭。 FET 将不会导通以允许充电或放电。 按下按钮时、LED (我认为 LED 1)将闪烁、如上所述、TS1-3引脚仍在轮询。  

    SMBUS -断开连接时,不回复主机(评估板),也不发送信号。  

    不应该有任何短路、它已经运行了数月、没有任何变化。 我已经检查了总线连接上的 TVS 二极管、它们看起来是正常的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、事实证明器件地址是从之前通过 BQ Studio 发送给它的命令中更改的。 它似乎仅在复位后更新。 技术参考手册提到了 POR、但未解释首字母缩略词。 我猜是上电复位。  

    我不得不让 BQ Studio 扫描所有可能的地址,然后找到它。  

    这种情况和保护关闭功能导致了此问题、但现在已解决。 谢谢。