This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3895:电源管理论坛

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC3895, UCC2895, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015281/ucc3895-power-management-forum

器件型号:UCC3895
主题中讨论的其他器件: UCC2895UCC28950

栅极脉冲之间的死区时间设置为250ns、但当使用 DSO 进行测量时、我将得到大约500ns。 更换 ucc3895控制器问题解决后、开发过程中第二次出现同样的情况、请寻求有关该问题的帮助

 数据表中的公式(1)和(2)用于设置上述死区时间、这部分内容看起来一切都是正确的、因为更换控制器可以解决问题。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了数据表图3中的图形。  为了使延迟关闭200%、DELAYAB 和 DELAYCD 引脚上的阻抗必须翻倍。

    公式3显示了在使用自适应延迟时延迟如何随 CS 电压变化。  该延迟将随加载而变化。

    您可能需要研究 CS、ADS 和栅极驱动器、以查看是否存在导致延迟时间差异的测试条件差异。

    这将有助于弄清我导致时序退火的原因。

    请注意、接通延迟的精度为+ 10.7%/-19.6%。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、我将很快回来查看

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IM 未使用自适应延迟功能。 将 ADS 引脚直接连接到 CS 引脚、因此这不是问题。 对于 DELAB、我使用的电阻为4.7k Ω、对于 DELCD、我使用的电阻为3.8k Ω。  

    并且要清楚... 在尝试全部解决后、我终于更换了 UCC 控制器、这样就解决了问题。 这表明问题出在 ucc3895 IC 的那个特定单元。 因此、我怀疑它是制造故障的冰还是我使用后发生的事情。 所以我有任何可能导致这种 IC 故障的东西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、DELAB 和 DECB 通常设置为相同的值。  您可能需要在10%负载下检查延迟设置。

    我只是检查、但您是否有 ADS 通过 Vref 的分压器偏置?  如果不是、这可能是问题的一部分。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADS 直接连接到 CS、而不连接其他任何设备

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    这仍将产生自适应延迟。  尝试使用 Vref 上的电阻分压器将其设置为2V、以查看您是否获得更可预测的开启延迟。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 关于 DELAB 和 DELCD 的电阻值、使用数据表8.2.2.10.5部分提供的指南进行设置(图21和22)。 这会导致问题的原因。 请详细说明这一点
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会考虑尝试这个...  

    但我仍然怀疑的是 、您如何解释问题是由特定的控制器引起的。 而不是使用新的替换 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H 桥每侧的 LC 振荡电路通常是类似的。  因此、延迟时间常数通常是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您未使用自适应延迟、ADS 引脚应处于固定电压。

    关于此问题的故障排除、您应研究 CS 引脚、ADS 引脚和输出。  系统中 CS 引脚和 ADS 上可能会有噪声、这会导致您看到的延迟时间变化。

    这些器件在出厂前经过测试、以符合数据表规格。  我认为将 ADS 引脚连接到 CS 引脚可能会导致一些错误行为。

    最后一个想法是、如果 UCC2895的任何引脚比接地低300mV 以上、可能会导致 IC 行为错误。  如果发生这种情况、它将打开寄生路径、从而导致器件行为错误。  此外、器件之间的行为也会有所不同。  我会研究 CS、ADS、OUT X 以确保不会发生这种情况、   

    如果您在接地端以下有振铃、则会比接地端低300mV 以上。  这可以通过钳位肖特基二极管、滤波和一些情况布局来解决。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。 我将对此进行进一步测试、并很快回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "设置 RADSH = 0 Ω 会使自适应延迟无效、并使用 t_DELAB 和 t_DELCD 的固定值。" 这是在第8.2.10.5节中编写的内容。

    此外、根据公式(6) 、这意味着 ADS 应连接到 CS 以保持 V_DEL 恒定(即0.5V)、进而保持 t_delay 恒定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我查看了数据表、似乎您是正确的。  我认为该器件的自适应延迟与 UCC28950/1器件类似。

    因此、这应该是正常的

    我仍然建议研究 CS、ADS 和输出、以寻找低于接地电压的噪声和负电压。  看到这些波形是什么样子会很有趣。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我很快会回来的、我的发现