This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:选项5用于高启动频率、但无法进入突发模式

Guru**** 2812185 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016121/ucc256404-option-5-for-high-start-up-frequency-but-cannot-enter-burst-mode

器件型号:UCC256404

您好!

为了实现高启动开关频率、我使用选项5设置 UCC256404。  

启动开关频率约为500kHz、我对此感到满意。 然而、即使在无负载的情况下、LLC 转换器也无法进入突发模式。  

我想这是由于 BMT_H/BMT_L 较低、但我不确定如何增加它们。 数据表8.2.2.19中的公式假设 Vssinit 为0、选项5为。 您的 Excel 电子表格计算器使用我无法访问的受保护表。 您能告诉我在调整电路参数时应该尝试哪个方向吗?

以下是我的转换器参数和 UCC256404电路参数:

VIN = 385V、Vo = 22V、LR = 42uH、Cr = 13.2nH、Lm = 400uH、 PO = 250W

C_VCRup = 10pF、 C_VCRlo = 1.8nF、C_LL/SS = 220nF、R_LL/SSup=180k Ω、R_LL/SSlow=100k Ω

谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chih-Shen

    BMTL 定义进入突发模式或退出突发模式时的输出功率。 进入突发模式时、BMTL 越高、输出功率越高。  在选项5中、BMTL=KBMT*BMTH、KBMT=0.6。 BMTH 由  R_LL/SSup、R_LL/SSlow 和 RVCC 定义。  BMTH =[(RVCC–3.5V)/R_LL/SSUP–3.5V/R_LL/SSLOW]*100K Ω

    因此、如果 RVCC 为13V (这是常规电压)、则 BMTH 由  R_LL/SSup、R_LL/SSlow 定义。  

    使用谐振回路、最好降低 R_LL/SSup 以增加 BMTH 和 BMTL。

    云生