This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61222:具有高纹波电压和输出失调电压的输出电压

Guru**** 1688270 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61222
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015547/tps61222-vout-with-high-ripple-voltage-and-output-offset

器件型号:TPS61222

你好。

我使用此 IC (TPS61222DCKT)将输出上的电池电压(3.3V 至4.2V)升压至+5.5V。 想法是为 LDO 稳压器供电5V、然后为一些低功耗传感器供电。

问题在于、在输出中、我具有~300mVpp 和~6.8Vdc…… 甚至不接近5.5V 直流。  

*原理图(我在输出端再添加了一个10uF 电容器):

https://i.ibb.co/8KRLW90/tps-1.png

*布局:

https://i.ibb.co/F8q6HL7/tps-2.png

* Vin = 3.95VDC

* Vin 交流信号:

https://i.ibb.co/c3kKnnm/SDS00011.png

* V_SW 信号:

https://i.ibb.co/KsMM3sR/SDS00012.png

https://i.ibb.co/crJfH74/SDS00013.png

*输出电压-直流:

https://i.ibb.co/mSRMkcy/SDS00014.png

*输出电压-交流:

https://i.ibb.co/M8LStDv/SDS00015.png

如何解决此问题? 这对我没有任何意义...

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    抱歉、您是否介意使用 E2E 上传这些原理图? 您共享的链接被阻止、我无法打开它。 谢谢!

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Wenhao

    您看不到任何图像??

    我将尝试直接上传。

    原理图:


    布局:

    * Vin = 3.95VDC

    * Vin 交流信号:

    * V_SW 信号:

    *输出电压-直流:

    *输出电压-交流:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我知道问题是什么。 请查看 DS 中的以下说明:

    对于固定版本 TPS61222、您应该将 FB 直接短接至 VOUT。 建议在 COUT 之后连接 FB。 在 COUT 之前连接 FB 会向环路引入开关噪声、这是不合适的。  

    -文豪